Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
大家好、
我在其中一个设计中使用 TPS92691。 输入为24V、输出为48V @ 380mA。 LED 灯串配置为6并联 x 14系列、Vf=2.8V。
我的电路与数据表中的图24非常相似。 PWM 引脚通过 MCU 设置为高电平(禁用数字调光)、IADJ 引脚通过同一 MCU 的4kHz PWM 通过10k / 1uF RC 电路设置。
我需要控制 LED 电流以实现低至3.8-4.2mA 的调光电平。 这是在校准过程中完成的、在测量输出电流的同时调整 IADJ。 然后存储在目标范围内为 LED 提供电流的 PWM 周期。
到目前为止、我的大多数测试都成功了、但我遇到了一些问题。 一旦驱动器被打开并且 IADJ 引脚为0V (通过 RC 的占空比为0%)、LED 电流大于4.5mA。
我认为这是由于电流感应放大器的失调电压造成的、在这里无法执行的器件是具有较低/负失调电压的单元。 这听起来是否正确、或者是否还有其他需要考虑的东西?
谢谢、
Brian