This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-EP:如何在600Hz 至900Hz 线路频率范围内改进115Vac 应用的 PF 和电流谐波

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786718/uc2854b-ep-how-to-improve-pf-and-current-harmonics-for-115vac-application-at-600hz-to-900hz-line-frequency-range

器件型号:UC2854B-EP

我们需要在122VAC 和500Hz 至900hz 的线路频率范围内提高 PFC 转换器的 PF 和电流谐波性能。

转换器详细信息

输入:100V 至122Vac、400Hz 至900hz 正弦波/输出:215Vdc、150W/fsw:125KHz、CCM 运行/电源组件:、3.5A 时为 L-340uH、输入电容33nF、输出电容1000uF。

在122VAC/700Hz 时、PF 为0.955、THDi 为4%、我们需要将其提高至0.97和3% RESP。 (输入电压和电流波形低于)

在122VAC/900Hz 时、PF 为0.3、THDi 为5%、我们需要将其提高至0.97和3% RESP。

此时不允许增加 PFC 输出电压、希望了解我们可以在 IC 的控制侧尝试哪些措施来提高700Hz 至900Hz 范围内的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sabi、

    您是否能够提供原理图?
    了解器件周围的组件可以为这些问题提供很大帮助

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我刚刚检查、不允许我们与供应商分享原理图、对此我感到抱歉。 您是否能够直接提供电子邮件 ID 以供进一步通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sabi、

    我已联系您用于创建帐户的电子邮件(它看起来不像您的工作电子邮件 FYI)

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此操作已脱机

    谢谢、
    Daniel