请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2854B-EP 我们需要在122VAC 和500Hz 至900hz 的线路频率范围内提高 PFC 转换器的 PF 和电流谐波性能。
转换器详细信息
输入:100V 至122Vac、400Hz 至900hz 正弦波/输出:215Vdc、150W/fsw:125KHz、CCM 运行/电源组件:、3.5A 时为 L-340uH、输入电容33nF、输出电容1000uF。
在122VAC/700Hz 时、PF 为0.955、THDi 为4%、我们需要将其提高至0.97和3% RESP。 (输入电压和电流波形低于)
在122VAC/900Hz 时、PF 为0.3、THDi 为5%、我们需要将其提高至0.97和3% RESP。
此时不允许增加 PFC 输出电压、希望了解我们可以在 IC 的控制侧尝试哪些措施来提高700Hz 至900Hz 范围内的性能。