This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:有关非跟踪模式下的软启动时间、LFP 配置和 VTT 电流估算的问题。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785569/tps51200-questions-about-soft-start-time-in-non-tracking-mode-lfp-configuration-and-vtt-current-estimation

器件型号:TPS51200

你(们)好

我们将 TPS51200用于 SO-DIMM DDR4卡(8Gb)。

我们在非跟踪模式下使用51200、EN 引脚由 MCU 控制。  VDDQ_1V2和 VTT_0V6。  原理图是指数据表第8.3.5节的图32 (LDO 配置)。以下是一些要咨询的问题。    

这种情况下、软启动时间(Vo 的铰接时间)是多少? 似乎无法调整它? 我们的 VDDQ_1V2斜升时间为 1.32ms、在 VDDQ 稳定后、EN 被 MCU 激活。

2.如何理解第7.3.4节"软启动功能不仅在 GND 到 REFOUT 电压之间工作、而且在 VLDOIN 到 REFOUT 电压之间工作。" 红色突出显示的单词的含义是什么? 我认为 VLDOIN 对应于 Vo、而不是 REFOUT...

3.何时需要使用图33 (LFP 模式)而不是数据表中的图32? 在我看来、LFP 模式总是更好的、因为它降低了 VOSNS 上的噪声。  

我知道51200提供+/- 2A VTT 电流。 但是,我们不能确定一个51200是否足以支持一个内存卡。 是否有任何方法估算 VTT_0V6电流(灌电流和拉电流)?

非常感谢,度过了一个愉快的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yixiao、

    在非跟踪模式下、软启动时间取决于 Cout。 可被计算为 VTT*COUT/Icharge。
    Icharge 大约为1.5A、但有一些变化。 建议在 VDDQ 稳定后使器件 EN。

    2.在软启动和正常运行期间、VTT 遵循 REFOUT。
    它应该是"软启动功能不仅在 VTT 电压从0V 上升到 REFOUT 时有效、而且在 VTT 电压从 VLDOIN (VDDQ)下降到 REFOUT 电压时有效"

    当布局中的 VOSNS 迹线非常长时、建议使用 RC 滤波器。
    一般建议为10 Ω+100pF。

    4.您需要查看 DIMM 数据表或咨询 DIMM 供应商了解 VTT 电流。
    通常、一个 DIMM 模块的 VTT 电流为几百 mA。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的快速回答。 非常清晰和乐于助人!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱


    关于问题3、我发现10 Ω+100pF 产生一个截止频率=159MHZ 的低通滤波器。 通常推荐此频率是否有任何具体考虑?
    此外、"当布局中的 VOSNS 迹线非常长时、建议使用 RC 滤波器。 "、根据经验、PCB 布线长度有多长?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱


    关于问题3、我发现10 Ω+100pF 产生一个截止频率=159MHZ 的低通滤波器。 通常推荐此频率是否有任何具体考虑?
    此外、"当布局中的 VOSNS 迹线非常长时、建议使用 RC 滤波器。 "、根据经验、PCB 布线长度有多长?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    VOSNS 迹线上的 RC 滤波器并非绝对必要。
    截止频率设置为高频区域、因此不会导致输出电压和 VOSNS 电压之间出现延迟。
    如果噪声耦合到 VOSNS 迹线、有时我们必须将截止频率设置为较低的值。 这取决于具体情况。

    我没有用于"长线迹"的数字。 如果允许 PCB 空间、则在设计中始终最好使用此选项、以防需要。

    谢谢