请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2021 主题中讨论的其他器件: TPS2121
大家好、
我的客户对 TPS2021感兴趣。 我们是否具有数据表图12中定义的 tSET 时序?
我看到 TON 最大值为20ms、但客户对器件的 tSET 感兴趣。 在其系统中、需要在为输出电压供电之前延迟。
此致、
~John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.