This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2021:开通时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2021, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782029/tps2021-turn-on-time

器件型号:TPS2021
主题中讨论的其他器件: TPS2121

大家好、

我的客户对 TPS2021感兴趣。 我们是否具有数据表图12中定义的 tSET 时序?

我看到 TON 最大值为20ms、但客户对器件的 tSET 感兴趣。 在其系统中、需要在为输出电压供电之前延迟。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    抱歉,我不知道您对 Tset 的意思是什么,它是 EN 使能和 Vout 设置之间的时间延迟吗? 如果没有,您能否帮助 清楚地解释 Tset?

     

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    由于我已经有很多天没有收到您的回复、我将关闭此项目。如果您有任何疑问、请随时与我联系。 谢谢!

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我从办公室外回来-我注意到的图表来自定义 tSET 的 TPS2121数据表。 它是从输入到10% Vout 的延迟。

    tSET 在左下方定义:

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、我们没有在数据表中定义此参数、需要进行实际测试才能获得此参数。 但我手上没有 EVM 板、可能需要一周时间才能拿到 EVM、 您能让客户自行测试吗?  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户目前没有 EVM、也没有在他们的板上使用该器件。 如果您愿意、我们将不胜感激。

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我将在 EVM 板到达时立即对其进行测试。 谢谢!
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅下图、Tset 约为1.277ms。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。