This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:使用外部电源运行 LMG1205以实现100%占空比

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809169/lmg1205-operating-lmg1205-with-external-supply-to-achieve-100-duty-cycle

器件型号:LMG1205

您好!

我们使用 LMG1205来驱动 EPC2108 GaN FET、以实现快速的导通/关断时间。  我们希望能够以100%占空比运行器件。 我们知道、由于采用自举方法、无法以100%占空比运行、因为自举电容器没有时间进行重新充电、实际上也没有开关。 由于我们要切换的高侧电压为5V、并且板上提供12V 电源、是否可能、 实际上、将 LMG1205的 HB 引脚(例如电阻器)偏置在8或9V 左右是安全/合理的、以保持高侧 FET 所需的栅极偏置、从而使运行保持高达100%的占空比?

此致

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、

    感谢您的问题以及您对我们栅极驱动器的关注。

    与电阻器相比、它需要更多的参与。 问题在于、当您关闭高侧时、电压将增加到超过 EPC2188栅极的额定电压并损坏它、因为您将绕过 LMG1205中内置的保护。

    您可能能够执行类似 的操作、但困难的是将输出电压保持在 LMG1205栅极电压限制的安全限值内。

    或者、您能否以99%的占空比进行切换、以使自举电容器有机会充电?

    您能否详细介绍一下您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎遇到了系统问题、您必须发布新的线程、因此我将关闭这个线程。