请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1205 您好!
我们使用 LMG1205来驱动 EPC2108 GaN FET、以实现快速的导通/关断时间。 我们希望能够以100%占空比运行器件。 我们知道、由于采用自举方法、无法以100%占空比运行、因为自举电容器没有时间进行重新充电、实际上也没有开关。 由于我们要切换的高侧电压为5V、并且板上提供12V 电源、是否可能、 实际上、将 LMG1205的 HB 引脚(例如电阻器)偏置在8或9V 左右是安全/合理的、以保持高侧 FET 所需的栅极偏置、从而使运行保持高达100%的占空比?
此致
Mike