请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM20145DESIGN-CALC 主题中讨论的其他器件:LM20145
您好!
我希望设计一个最大电压为3.3V 至1.8V 0.5A 的 SMPSU 我一直在查看 LM20145。 设计电子表格建议在开关频率为1MHz 时使用0.45uH 的电感器。 我期望电感器尺寸约为4.5uH、以使纹波电流降至40%。 是否预计会出现0.45uA 的数字?
对于这个应用、将会建议其他什么转换器来保持尽可能高的凸极?
谢谢