This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20145DESIGN-CALC:设计电子表格似乎建议使用具有极高纹波系数的小型电感器

Guru**** 2518710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787096/lm20145design-calc-design-spreadsheet-seems-to-be-suggesting-small-inductor-giving-a-very-high-ripple-factor

器件型号:LM20145DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:LM20145

您好!

我希望设计一个最大电压为3.3V 至1.8V 0.5A 的 SMPSU 我一直在查看 LM20145。 设计电子表格建议在开关频率为1MHz 时使用0.45uH 的电感器。 我期望电感器尺寸约为4.5uH、以使纹波电流降至40%。 是否预计会出现0.45uA 的数字?

对于这个应用、将会建议其他什么转换器来保持尽可能高的凸极?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    继电器、

    这似乎是一个很小的值。 我似乎无法下载该电子表格。 你可以给我一份副本吗? J (dash) tucker (at) ti (dot) com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    该计算器不会根据 Iout 更改电感值。 对于 ILP-p、它始终使用6A *.3 = 1.8A