请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103A 我们如何计算合适的电感器值。 数据表使用30%的电感器纹波电流进行计算。 纹波电流是否具有范围或是否必须为30%
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们如何计算合适的电感器值。 数据表使用30%的电感器纹波电流进行计算。 纹波电流是否具有范围或是否必须为30%