This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:电感器仿真

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809145/bq24103a-inductor-caclulation

器件型号:BQ24103A

我们如何计算合适的电感器值。 数据表使用30%的电感器纹波电流进行计算。  纹波电流是否具有范围或是否必须为30%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    30%-40%是直流/直流转换器的一个普遍接受的电感器电流范围。  如果 高于该值、则输出电压纹波对于大多数应用来说过高、或者电流限制电路无法再准确测量电流。

    此致、

    Jeff