主题中讨论的其他器件: BQ25101
团队、
可以将术语前悬空、以便将电流设置为 BQ25100数据表(SLUSBV8C 第6页-参见下图)中给出的默认值。
针对 Riset = 2.7kOhm 给出了这些最小/典型/最大规格。
-当 Riset 不同时、电流是否存在任何偏差?
kΩ kΩ 显示 Riset 建议范围(Riset:13.5 μ A (10mA)至0.54 μ A (250mA))的偏差/误差的曲线?
在此用例中、电池为20mAh 电池。 输出电流为11.25mA (即使用12kOhm Riset)、目标是以10%的 Iout 作为期限、以20%的 Iout 作为预租。
-仔细观察此情形是否有具体的考虑因素(如不同温度下的行为、电阻容差等)?
提前感谢。
A.