This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:当前置引脚悬空时、Riset 是否有任何影响?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ25101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808681/bq25100-any-influence-from-riset-when-pre-term-pin-is-left-floating

器件型号:BQ25100
主题中讨论的其他器件: BQ25101

团队、

可以将术语前悬空、以便将电流设置为 BQ25100数据表(SLUSBV8C 第6页-参见下图)中给出的默认值。
针对 Riset = 2.7kOhm 给出了这些最小/典型/最大规格。
-当 Riset 不同时、电流是否存在任何偏差?
kΩ kΩ 显示 Riset 建议范围(Riset:13.5 μ A (10mA)至0.54 μ A (250mA))的偏差/误差的曲线?

在此用例中、电池为20mAh 电池。 输出电流为11.25mA (即使用12kOhm Riset)、目标是以10%的 Iout 作为期限、以20%的 Iout 作为预租。
-仔细观察此情形是否有具体的考虑因素(如不同温度下的行为、电阻容差等)?

提前感谢。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     Riset 值不会更改预充电终止的行为或容差。  数据表中的百分比范围将应用 于上述50mA 范围(2.7k)的上方和下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的确认。

    1) 1)为了确保我正确理解 BQ25100数据表:
    我是否正确地假设%PRECHG 和%Term Iout 规格(最大值/最小值)在我们建议的 R_ISET 值的整个范围内有效(Riset:13.5 kΩ 至0.54 kΩ)?

    在我们的情况下(对于 R_ISET = 12k)、%PRECHG 和%Term Iout 规格(最大值/最小值)将非常接近数据表中的值。 对吧?

    2) 2)对于 BQ25101
    在 BQ25101上:引脚 C1是/CHG 输出
    在 BQ25100上:引脚 C1是项前输入

    这意味着什么?
          -PRECHG 和 Term 使用默认的最大/最小 Iout 规格%(请参阅上一张图片)
          可以额外使用-/CHG (如 本帖子中所述)。

    提前感谢!

    A.

    谢谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    kΩ kΩ 1 -"我是否正确地假设%PRECHG 和%Term Iout 规格(最大值/最小值)对于我们建议的 R_ISET 值的整个范围有效(Riset:13.5 μ F 至0.54 μ F)?" --是的

    问题2 --是的。

    我们可以使用电子邮件对此进行进一步讨论。