Other Parts Discussed in Thread: LM76002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76002 我们的项目计划使用 LM76002作为主降压转换器。 因为我们的项目非常关心轻负载电流。 规范显示建议 RFB 为100K、我们希望更改为1M。
我们需要确认可以使用多大的电阻器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.