This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:LM76002 FB 电阻器问题。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808603/lm76002-lm76002-fb-resistor-question

器件型号:LM76002

我们的项目计划使用 LM76002作为主降压转换器。 因为我们的项目非常关心轻负载电流。 规范显示建议 RFB 为100K、我们希望更改为1M。

我们需要确认可以使用多大的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyrael、

    是1Mohm 应该可以。 我们之所以在此输入100k、是因为有时汽车客户在电路板上可以允许的最大电阻为100k Ω。  

    我们在1Mohm 进行测试、可以在 VIN 侧获得低静态电流。 我们尚未在大于1Mohm 的电阻器上测试此情况

    谢谢

    -Arief