This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:合适的电池充电器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808679/bq24070-suitable-battery-charger

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: BQ24074

尊敬的团队:

我可以就合适的充电器 IC 提出您的建议吗?

目前、他们正在考虑 BQ24070、因为他们具有内部器件型号。

他们希望在电源系统不能通电时有一个警告系统。

因此它们的充电电流可能很小、请根据成本问题建议合适的电流。

1、电压3.6V
2、Panasonic ..18650
3、1S1P 解决方案

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuan、

    请查看 BQ24074。 有一个/PGOOD 引脚可报告输入状态。 该器件可充电高达1.5A、并将输出电压调节至4.4V。