请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 主题中讨论的其他器件: BQ24074
尊敬的团队:
我可以就合适的充电器 IC 提出您的建议吗?
目前、他们正在考虑 BQ24070、因为他们具有内部器件型号。
他们希望在电源系统不能通电时有一个警告系统。
因此它们的充电电流可能很小、请根据成本问题建议合适的电流。
1、电压3.6V
2、Panasonic ..18650
3、1S1P 解决方案
BR
Kevin