This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:TPS61220:EN = 0V 时的输出电压

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808417/tps61220-tps61220-vout-when-en-0v

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61099

您好!

我使用 TPS61220从固定的4.0V 升至5.0V、为 USB 器件供电。 一切都按预期工作、但如果我禁用器件(EN=0V)、我仍然会看到输出 VOUT = 3.4V (当 VIN = 4.0V 时)处的电压。 深入了解数据表后、我只能看到为 Vout>Vin 指定的泄漏电流。 因此、我想我们将以未指定的方式使用该器件。 是这样吗? 是否有任何方法可以解决此问题?

谢谢、致以诚挚的问候

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan:

    L 引脚和 Vout 引脚之间有一个二极管。 因此、Vout 具有一个甚至禁用转换器的值是正常的。如果要避免这种情况、可能需要添加一个 FET 来断开连接。

    实际上、我会推荐 TPS61099、它内部具有真正的断开功能。 您可以查看此器件并检查其是否满足您的要求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    是的、感谢您的支持

    玩得开心

    Stefan