Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61220 主题中讨论的其他器件: TPS61099
您好!
我使用 TPS61220从固定的4.0V 升至5.0V、为 USB 器件供电。 一切都按预期工作、但如果我禁用器件(EN=0V)、我仍然会看到输出 VOUT = 3.4V (当 VIN = 4.0V 时)处的电压。 深入了解数据表后、我只能看到为 Vout>Vin 指定的泄漏电流。 因此、我想我们将以未指定的方式使用该器件。 是这样吗? 是否有任何方法可以解决此问题?
谢谢、致以诚挚的问候
Stefan