请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040-N 尊敬的 TI 团队:
我们在 Ta=20°C 至23°C 时测试 LM4040BIM3-2.5输出电压容差、超出0.2%、测试输出 Vref 为2.51V 或2.513V
如下所示、
您能否帮助我们检查 IC 是否出现故障或低于 SCH 设计原型或测试方法问题? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们在 Ta=20°C 至23°C 时测试 LM4040BIM3-2.5输出电压容差、超出0.2%、测试输出 Vref 为2.51V 或2.513V
如下所示、
您能否帮助我们检查 IC 是否出现故障或低于 SCH 设计原型或测试方法问题? 谢谢!