This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:LM4040BIM3-2.5/NOPB 输出电压容差问题

Guru**** 1555210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787489/lm4040-n-lm4040bim3-2-5-nopb-output-voltage-tolerance-question

器件型号:LM4040-N

尊敬的 TI 团队:

      我们在 Ta=20°C 至23°C 时测试 LM4040BIM3-2.5输出电压容差、超出0.2%、测试输出 Vref 为2.51V 或2.513V

如下所示、

      您能否帮助我们检查 IC 是否出现故障或低于 SCH 设计原型或测试方法问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您如何进行此测量? 进行此测量的测试设备的分辨率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marshall,

         测试图片如下所示。 那么、您能不能帮助我们检查 LM4040BIM3-2.5 Ir 在60uA 至15mA、Ta=25范围内是否能够满足0.2% Max 要求? 或者只有在 Ir=100uA Ta=25时才能达到0.2%。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、

    终端客户在产品中发现此问题、然后执行 A-B-A 测试、问题出在 IC 上。谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我们只能保证数据表中指定的测试条件的器件输出容差、因为这就是在大样本大小下验证器件的方式。

    如果您想进行自我验证、您能否复制数据表中您要验证的规格的测试条件? 如果您与数据表中显示的内容不匹配、我将与您一起找出原因。