This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:采用 TLV62130的缓冲器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807829/tlv62130-snubber-with-tlv62130

器件型号:TLV62130

电流电路板中的尖峰噪声不小。 我想尝试使用缓冲电路来降低尖峰噪声、但数据表中没有参考。

您认为值得一试吗? 对此有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您能否更具体地了解您在电路板上观察到的尖峰噪声、您能否与我们分享显示您所面临挑战的波形?

    在系统布局上再做一些额外的工作是降低噪声的好做法。

    我建议您查看此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的重播。

    我认为您害怕探头引起的振铃。 但没关系。 我使用的是具有短引线的有源探头。

    尖峰噪声的峰值大于30mV。 它不是很大、但我想减小它。

    我计划从4.7欧姆和470pF 开始。

    顺便说一下、我有一个问题需要讨论。

    我认为 Cout 接地太靠近所附基准中的 Cin 环路。

    我同意、从封装的角度来看、这是很好的、但从降噪的角度来看、这是不好的。

    你怎么看。

    此致、

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_attach1.pdfe2e.ti.com/.../e2e_5F00_attach2.pdfKoike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    值得一提的是、良好的低电感探测技术对于这些类型的改进至关重要。

    由于您计划使用缓冲电路来最大限度地减少振铃、因此您应该阅读以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf

    请务必记住、我的电源迹线应该在系统周围看起来是什么样的? 连接它们的最短方式是什么?

    在开关模式电源中、最大限度地减小输入/输出电容器和电感器等每个电源组件之间的路径非常重要。

    功率组件之间的迹线越长、流过的电流不可忽略、寄生电感就越大。

    保持这些环路较小对于实现器件的最佳运行至关重要。

    在这种情况下、Cin 接地和 Cout 接地之间将存在很长的连接。 我建议您缩短此链接。

    在这里、您还可以找到有关出色 PCB 布局的五个步骤的优秀应用手册:

     http://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回复。 我想我们在同一页上。

    感谢您的支持。

    此致、

    Koike