This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3492:LM3492

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92691, LM3492, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786536/tina-spice-lm3492-lm3492

器件型号:LM3492
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS92691TPS92692

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在寻找输入电压范围为12-32V、输出为30V、电流约为50mA 的器件

我已经尝试在 Tina 中对设计进行仿真、当我输入12V 电压时无法获得该输出电压

我的问题是该器件是否 可以满足我的要求、或者我是否应该使用其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它应该可以工作、但您无法使用30V 输出从32V 升压。 您运行的是单个 LED 通道还是两个? 如果 TPS92691或 TPS92692必须使用32V 输入和30V 输出、您可以查看降压/升压转换器。 如果您想继续使用 LM3492、我将把它移到仿真组中。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、