Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92691, LM3492, TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3492 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS92691、 TPS92692
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在寻找输入电压范围为12-32V、输出为30V、电流约为50mA 的器件
我已经尝试在 Tina 中对设计进行仿真、当我输入12V 电压时无法获得该输出电压
我的问题是该器件是否 可以满足我的要求、或者我是否应该使用其他器件?