This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:VIS 保持跳闸超过525mV、即使在电流较低的情况下也是如此。

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808049/tps92691-q1-vis-keeps-tripping-over-525mv-even-with-lower-currents

器件型号:TPS92691-Q1

我的驱动器应用是 Vin = 12.8V、Vled =~23.5V、ILED = 750mA

我的 CSP 至 CSN 电流感应电阻器为0.200Ω Ω、而我的 RIS 电阻器为0.100Ω Ω。  我已将 RIS 电阻器向下修改为0.033Ω Ω、向上修改为0.200Ω Ω、但这似乎并没有对 VIS 波形有太大的改变。

我的驱动器始终达到 VIS 525mV 阈值、并导致35µs Ω 复位。  在我看来、电感似乎不够高、但我的计算结果为16.33µH μ H、我正在使用22µH μ H 电感器。

请提供您能提供的任何见解。  谢谢!  示波器捕获和下面的基本原理图。

下面的示波器捕获显示了 RIS 电阻器上的电压。

基本原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关键是您的电感器是否能够处理所需的电流。  当电感器饱和时、无论您降低电压、RIS...it 都不会起作用、因为当电感器饱和时、它充当短路。

    根据电感器的器件型号、饱和电流为2.6A、因此对于0.525V 和0.1欧姆、电感器上的电流大于5A、因此电感器已饱和。  您将需要使用额定饱和电感器。

    谢谢 Tuan