This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086-MIL:最大输入电压规格

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787300/lm1086-mil-max-input-voltage-specification

器件型号:LM1086-MIL

尊敬的 E2E 团队:

我想在 我的一个开发中使用 LM1086IT-5.0/NOPB LDO、我对此器件有一些疑问、如下所示。

我找不到该 LDO 的最大工作输入电压规格。 您能告诉我最大工作输入电压规格吗?

我的规格是输入电压为24V,所需的输出电压/电流 为5.0V/0.4A,该 LDO 是否适合该规格?

TO-220封装的3.Rth?

此致

第三次会议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thruupathi、

    LDO 没有接地、因此没有最大输入电压规格。 重要的是输入到输出电压差为25至29个、具体取决于所使用的 LDO。

    可能、但所需的功率耗散会非常大(7.6W)、因此确保器件不会过热将是该器件是否适合您的关键。

    3.您是否要求 TO-220封装的散热?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您的回复。

    我已选择 LM1086IT-5.0/NOPB LDO。由于它是固定输出电压 LDO、因此 ADJ 引脚应根据 datasheet.in 连接到接地端、这种情况下需要最大输入电压规格才能知道工作输入电压规格。 您能详细解释一下吗?
    2.是的,它仅与散热规格有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thirupathi、

    数据表的第4页介绍了输入到输出电压差分:

    封装的热规格也在第4页。 请注意、TO-220封装为 NDE:

    谢谢、

    Daniel