This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895和 USB C 兼容性

Guru**** 2864430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808422/bq25895-bq25895-and-usb-c-compatiability

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TUSB320LAI

是否可以将 BQ25895与 USB C 连接器配合使用?  我们是否需要其他器件或参考设计。  我们的主机处理器是 USB 2.0、但看起来我们需要使用 CC 引脚进行 USB C 充电。  我们只使用 USB 端口为板载电池充电、而不会为任何设备供电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我建议添加 TUSB320LAI +主机软件、以实现完全 USB Type C 兼容性。

    此致、

    Jeff