Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TUSB320LAI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 主题中讨论的其他器件: TUSB320LAI
是否可以将 BQ25895与 USB C 连接器配合使用? 我们是否需要其他器件或参考设计。 我们的主机处理器是 USB 2.0、但看起来我们需要使用 CC 引脚进行 USB C 充电。 我们只使用 USB 端口为板载电池充电、而不会为任何设备供电。