请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 大家好、
在我的设计中、我计划在启动时使充电使能引脚(引脚9)保持高逻辑状态。
可以选择将 CE 连接到 REGN 输出(通过100k 电阻器)
我对 CE 的最大额定电压(最大7V)有点担心、而 REGN 电压可达到6.4V (最大值)、尽管 BQ25890EVM 中有类似的选项(可选择通过10K 电阻器将跳线引脚 D+/PSEL 连接到 REGN 引脚、 此外、D+/PSEL 的绝对最大额定值也为7V)
我能否使用100k 电阻器安全地将 CE 拉至 REGN?
谢谢
NIR