This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:充电使能引脚上拉至 REGN

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808229/bq25890-charge-enable-pin-pull-up-to-regn

器件型号:BQ25890

大家好、

在我的设计中、我计划在启动时使充电使能引脚(引脚9)保持高逻辑状态。

可以选择将 CE 连接到 REGN 输出(通过100k 电阻器)

我对 CE 的最大额定电压(最大7V)有点担心、而 REGN 电压可达到6.4V (最大值)、尽管 BQ25890EVM 中有类似的选项(可选择通过10K 电阻器将跳线引脚 D+/PSEL 连接到 REGN 引脚、 此外、D+/PSEL 的绝对最大额定值也为7V)

我能否使用100k 电阻器安全地将 CE 拉至 REGN?

谢谢

NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    如果您的输入电压高于5V、我 建议通过一 个上拉电阻器将/CE 拉至高电平、或者使用一个来自 REGN 的电阻分压器、这样/CE 永远不会超过6V。

    此致、

    Jeff