This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353#39;s 输出下降

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808280/tps53353-tps53353-s-output-drops

器件型号:TPS53353

大家好、

输入:12V  输出:1V 15A (最大值)

客户的问题是、当负载开启时、输出会快速下降、从而导致后一个 MCU 重新启动。 如果将频率从500kHz 降低到400kHz、则不会出现此问题。 那么、原因是什么? 客户不能减少频率、想要找到解决问题的原始原因。

根据计算结果、此设计采用 CCM 模式、那么频率如何影响功率级别?

这是 SCH。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨  

    我将查看原理图、查看是否有任何发现、并在几个小时内提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨  

    下面是我从查看原理图中对该问题的最佳猜测:

    请尝试将 R873降至3.01k 欧姆
        -注意:在输出端使用混合电容器时、我的纹波计算是一个最佳猜测值(计算仅针对陶瓷电容器)
        这里的理论是,纹波注入电压太低(当从500到>400kHz 的频率变化时,它会略微增加)

    如果此步骤无法解决问题、您能否共享波形、如果可能、还可以使用布局来进一步调试? 如果需要、您可以直接向我发送电子邮件。