请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53353 大家好、
输入:12V 输出:1V 15A (最大值)
客户的问题是、当负载开启时、输出会快速下降、从而导致后一个 MCU 重新启动。 如果将频率从500kHz 降低到400kHz、则不会出现此问题。 那么、原因是什么? 客户不能减少频率、想要找到解决问题的原始原因。
根据计算结果、此设计采用 CCM 模式、那么频率如何影响功率级别?
这是 SCH。
谢谢!
杨