This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:GPC-CEDV 的结果属于哪些寄存器

Guru**** 2513945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808075/bq27320-what-registers-do-the-results-from-gpc-cedv-belong-in

器件型号:BQ27320

您好!

我找不到任何有关如何处理 GPC CEDV 工具结果的文档。 这并不清楚,应该在文件中的某处写下,以避免混淆。 此外 、数据存储器寄存器名称不会与 GPC-CEDV 工具中报告的名称对齐1到1。 有些可以推断、但仍然有点令人沮丧。  

VOC75  

VOC50

VOC25  

没有名称相似的寄存器,但我猜它们可能会进入:  

修复了 EDV 0  

固定 EDV 1

固定 EDV 2.

是这样吗? 哪个 VOC 会进入哪个 EDV (如果是)。  

VOC 代表什么? 这与 OCV 是否不同?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOC 75- 25可以忽略。\n 因为您已经选择了 CEDV 配置文件之一。

    谢谢

    Onyx