请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075T 您好、先生、
我们有一个条件、允许 SYSOFF 进入睡眠模式以进行产品运输。
但我们可以看到 OUT 引脚的电压大约为0.6V (仅输出电容)
该电压可以通过下拉电阻放电至0V。 但一旦移除下拉电阻器,输出电压将上升至0.6V。
你有什么意见吗?
规格显示了休眠电流至 BAT 引脚最大值6.5uA。 这是否是根本原因?
BTW。 现有的 EVM 没有这种现象。
非常感谢!