This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:OUT 引脚泄漏电流

Guru**** 2533280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807505/bq24075t-out-pin-leakage-current

器件型号:BQ24075T

您好、先生、

我们有一个条件、允许 SYSOFF 进入睡眠模式以进行产品运输。

但我们可以看到 OUT 引脚的电压大约为0.6V (仅输出电容)

该电压可以通过下拉电阻放电至0V。 但一旦移除下拉电阻器,输出电压将上升至0.6V。

你有什么意见吗?

规格显示了休眠电流至 BAT 引脚最大值6.5uA。 这是否是根本原因?

BTW。 现有的 EVM 没有这种现象。

非常感谢!