This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26624-25EVM:关于绝对最高工作温度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787269/tps26624-25evm-regarding-absolute-maximum-operating-temperature

器件型号:TPS26624-25EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2662

结温的绝对最大值与热关断温度值 T_TSD 相同。 如果器件长时间处于热跳闸级别运行、这是否会对器件造成永久性损坏或性能下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议使用结温超过 TSD 的器件。 内部热关断功能可在结温达到 TSD 时关断器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lokesh、

    内部热关断温度为155度。 在故障期间、IC 可能会进入热关断状态、关闭 FET 并在512ms 后重试。

    在下一个周期中、如果故障依然存在、它将达到热关断温度并触发和关断 FET。

    如果我的故障持续存在、这种情况会持续重复。

    这意味着 IC 将在每500ms 后达到热关断温度、然后跳闸。

    我的问题是、根据数据表、该热关断温度与绝对最大温度相同。 我期望绝对最大温度略高于关断温度、只是处于更安全的一侧。

    现在、绝对最大温度为155度、在持续故障期间、我的 IC 在每个周期都会达到155度、直到故障得到纠正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal、

    没错。 但是、当器件达到 TSD (155C)时、它会立即关断。 由于封装的热阻抗、结温随着器件耗散的功率缓慢上升。 有关器件在不同功率损耗下达到热关断温度所需的时间、请参阅 TPS2662数据表第29页的图52。  

    该器件将保持在热关断温度下的持续时间非常短(几毫秒)。 自动退休之间的延迟周期为512ms、因此在此期间结温将显著下降、并在器件开启时再次上升。