请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS26624-25EVM 主题中讨论的其他器件:TPS2662
结温的绝对最大值与热关断温度值 T_TSD 相同。 如果器件长时间处于热跳闸级别运行、这是否会对器件造成永久性损坏或性能下降?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
结温的绝对最大值与热关断温度值 T_TSD 相同。 如果器件长时间处于热跳闸级别运行、这是否会对器件造成永久性损坏或性能下降?
您好、Venugopal、
没错。 但是、当器件达到 TSD (155C)时、它会立即关断。 由于封装的热阻抗、结温随着器件耗散的功率缓慢上升。 有关器件在不同功率损耗下达到热关断温度所需的时间、请参阅 TPS2662数据表第29页的图52。
该器件将保持在热关断温度下的持续时间非常短(几毫秒)。 自动退休之间的延迟周期为512ms、因此在此期间结温将显著下降、并在器件开启时再次上升。