This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在为我的电源寻找降压转换器

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676, LM2596, LMR23615, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807210/looking-for-a-step-down-converter-for-my-power-supply

主题中讨论的其他器件:LM2676LM2596LMR23615LM317

尊敬的 TI 社区:

目前,我正在处理 PSU,我对它的担心很少-详情如下:
我将使用 MeanWell MPM-30-24模块(或 IRM 30-24)作为主 PSU、但我正在寻找通过降压 IC 降低 IT 输出电压的良好解决方案(因为该 PSU 无法调节)。

因此 PSU 为1.3A - 24VDC、开关频率为~ 65kHz。
我想要实现什么目标? 良好且稳定的18-20V 输出、能够使用此 PSU 提供的所有可用电流。

有很多 IC (根据 TI 电源设计器)、我知道一些较旧的类型、例如 LM2676。

我的问题是:

我应该选择哪一个? 成本是我在这里的第二个问题、我的首要任务是获得稳定可靠的输出-我想坚持使用转换器或整个模块、而不是控制器、

-CLC 输入过滤器-是否应使用它? 如果是、如何根据 MeanWell PSU 规格计算部件(如果这在某种程度上很重要)、

- LC 输出滤波器(后置滤波器)在这些直流/直流稳压器之后、是否使用高 PSRR 稳压器真的很重要?

-我假设如果我在 LDO 的最佳 PSRR 性能范围内选择具有开关频率的降压 IC、我会做得更好吗?

感谢你能抽出时间;)

如果您需要更多信息或澄清、只需告诉我您需要什么、我会尽力回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用大量集成开关降压转换器。
    从 LM2596到较新版本的器件。
    下面是一个使用 LMR23615的示例设计。 您始终可以使用 webench 来大致了解初始组件选择
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    -至于 CLC 输入滤波器,我认为您不需要使用它。 电源的前端是曲折型电源、因此内部有滤波器、我假设它来自电源

    - LC 输出滤波器、一般而言、您不需要它、因为降压转换器输出通常是干净的、因为 LC 滤波器继承在降压转换器的输出级上。

    -是的,如果在此降压转换器之后有一个 LDO,则可以选择 LDO PSRR 范围内的开关频率,但通常在降压转换器中,输出级中已经有一个 LC 滤波器。 LDO 的 PSRR 还有助于减弱较高频率的尖峰。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是逻辑;)

    但我还有另一个问题、如何使负降压转换器直接处理负输入电压并与之配合工作?
    假设当两个电压都为24VDC 时、我希望使双极电源具有公共接地。

    有一种从正电源轨产生较低电压的简单方法、但负电源轨的电压如何?
    我知道有一种方法可以从正电源轨(逆变器)产生负电压、但就电流能力而言、这些方法通常是不够的。

    是否存在直接处理负电势的好方法?
    或者、我唯一的方法是构建两个相同的 PSU 并将其绑定到创建"虚拟接地"?

    我可以使用 LM317/337对将某个电压从24V 降至18-20V、但我假设这不是一种有效的解决方案、即使价格便宜且具有项目符号保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    如果我理解正确、您似乎想创建一个正负电源轨的双电源轨?

    如果正确的话、这里有一个设计、您可以查看它是否适合您的需求

    http://www.ti.com/tool/PMP9379

    谢谢

    -Arief