尊敬的 TI 社区:
目前,我正在处理 PSU,我对它的担心很少-详情如下:
我将使用 MeanWell MPM-30-24模块(或 IRM 30-24)作为主 PSU、但我正在寻找通过降压 IC 降低 IT 输出电压的良好解决方案(因为该 PSU 无法调节)。
因此 PSU 为1.3A - 24VDC、开关频率为~ 65kHz。
我想要实现什么目标? 良好且稳定的18-20V 输出、能够使用此 PSU 提供的所有可用电流。
有很多 IC (根据 TI 电源设计器)、我知道一些较旧的类型、例如 LM2676。
我的问题是:
我应该选择哪一个? 成本是我在这里的第二个问题、我的首要任务是获得稳定可靠的输出-我想坚持使用转换器或整个模块、而不是控制器、
-CLC 输入过滤器-是否应使用它? 如果是、如何根据 MeanWell PSU 规格计算部件(如果这在某种程度上很重要)、
- LC 输出滤波器(后置滤波器)在这些直流/直流稳压器之后、是否使用高 PSRR 稳压器真的很重要?
-我假设如果我在 LDO 的最佳 PSRR 性能范围内选择具有开关频率的降压 IC、我会做得更好吗?
感谢你能抽出时间;)
如果您需要更多信息或澄清、只需告诉我您需要什么、我会尽力回答。