请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 大家好、
当 BQ25713 OTG 为 EN 时、我始终可以看到 PROCHOT 变为低电平。 我发现这是因为 VDPM 保护始终开启。
在 我的应用中、OTG 电压为5V、Vin min (0x0A/B)为3.2V。 在我看来、在 这个设置下、VBUS 检测应该是5V。 因此、我无法理解为什么会触发 VDPM 保护?
请期待您的回复。 非常感谢。
Wilson