This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:在 OTG 模式下、为什么 PROCHOT 引脚根据 VDPM 保护始终处于低电平?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786293/bq25713-under-otg-mode-why-prochot-pin-is-always-low-according-to-vdpm-protect

器件型号:BQ25713

大家好、

当 BQ25713 OTG 为 EN 时、我始终可以看到 PROCHOT 变为低电平。 我发现这是因为 VDPM 保护始终开启。

在 我的应用中、OTG 电压为5V、Vin min (0x0A/B)为3.2V。 在我看来、在 这个设置下、VBUS 检测应该是5V。 因此、我无法理解为什么会触发 VDPM 保护?

请期待您的回复。 非常感谢。

Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    这是定制板还是我们的评估模块之一?

    您能否提供充电器的寄存器设置?

    当您看到此行为时、您是否有有关测试设置的更多信息、例如电池电压、输入电压、系统负载?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joel。 这种现象可在定制板和 TI EVM 中找到。

    下面是 EVM 测试的设置。

    VBUS 只能连接到电压表、没有电源或负载。  电池仿真器 通过 3.6V 电压输出连接到 Vbat。 VSYS 相应地生成了3.54V。

    充电器设置如下所示:OTG 电压5V、OTG 电流为3A 最小输入电压为3.2V

    EN_OTG 设置为1后、PROCHOT 将变为低电平。 PROCHOT 状态寄存器 STAT_VDPM 设置为1。 PROCHOT 和 VBus 的波形如下:

      

    如需更多信息、请随时咨询。 提前感谢!!!

    最棒的问候!!!

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    只要输入不存在并且 PROCHOT_PROFILE_VDPM 位被置位(默认情况下是这样)、VDPM /PROCHOT 标志就会跳闸。 只需重新施加有效电压、就无法将其取消置位。 必须在 ProchotStatus 寄存器中通过将21h[7]设置回0来手动清除它。

    现在、如果 ProchotOption1寄存器中的 PROCHOT_PROFILE_VDPM 位设置为零、则不会针对该类型的故障断言/PROCHOT 引脚。


    此致、
    Joel H