请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76925 主题中讨论的其他器件: BQ25713、 BQ78Z100、 BQ4050、 BQ28Z610
您好!
根据数据表、BQ76925支持3至6节锂离子电池。
但我不清楚、如果仅连接一节或两节电池(1S 或2S)的电池组、是否会出现问题。 我仍然希望能够测量电池电压、对于2S 电池组、还要对其进行平衡。
BQ76925是否支持此功能?
如果是,是否有任何警告?
感谢您的帮助!