This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:如果仅连接一节或两节电池的电池并应进行监控、会发生什么情况?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ25713, BQ78Z100, BQ4050, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787425/bq76925-what-happens-if-a-battery-with-only-one-or-two-cells-is-attached-and-should-be-monitored

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ78Z100BQ4050BQ28Z610

您好!

根据数据表、BQ76925支持3至6节锂离子电池。

但我不清楚、如果仅连接一节或两节电池(1S 或2S)的电池组、是否会出现问题。 我仍然希望能够测量电池电压、对于2S 电池组、还要对其进行平衡。

BQ76925是否支持此功能?

如果是,是否有任何警告?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、
    bq76925不用于监控少于3节的电池。 一个问题是电池电压变化时的电源电压降、另一个问题可能是低偏置电压放大器运行的不确定性。 不建议使用2节电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、您提到了它产生的可能太低的电源电压、这完全是错误的部件。 它没有单独的电源输入、因此我无法从独立电源为其供电。

    实际上、我正在寻找电池充电器中的 BQ25713 (或与该系列类似的器件)的配套器件。 它至少应提供电池电压感应(模拟多路复用器+电平转换+ ADC)和平衡电池的方法。 您能推荐一个吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、
    具有平衡功能的2节电池监控器功能在我们的产品中包含电量监测计。 根据您所需的接口、您可以查看 BQ78z100、BQ28z610、BQ4050或 www.ti.com/.../overview.html 上的其他选项