请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 您好!
BQ24172的最小电流是多少?
(我需要80mA 的最小电流)。
从数据表中的图形可以看出、电流似乎为0.5A。
但是、我确信电流可能会更低(当然效率会很低...)
如果我无法获得80mA 电流、请建议切换(非线性)电池充电器提供此类电流。
此致、
Arkadi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.