This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164 SW 波形异常

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LMR16006, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787350/lm5164-q1-lm5164-sw-waveform-abnormal

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR16006LM5164

您好!

我的客户设计的 LM5164-Q1 加 LMR16006-Q1的电路如下。 启用 LMR16006后、LM5164 SW 的波形会变得异常、如下所示。 禁用 LMR16006时、SW 波形变为正常。 BTW、LM5164和 LMR16006的所有输出电压均正常。 请检查原因吗? 谢谢。

LM5164 SW 的异常波形--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、

    我认为 LM5164的 FB 节点可能存在噪声问题。 客户能否尝试将 R9从453k 降低到大约200k、看看情况是否有所改善。 在有噪声的应用中、FB 的电压纹波在理想情况下应介于25和50mV 之间。

    希望这对您有所帮助?