请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725 您好!
我使用 BQ24725为电池充电。 但电池电压无法充电、始终保持在9.2V。 我的输入电压为12.5V。
您能帮您将原理图作为附件进行查看吗? 另一张图片是电池电压波形。
谢谢。
Kevin Xion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.