This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:芯片不工作

Guru**** 2531530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807153/bq24725-the-chip-does-not-work

器件型号:BQ24725

您好!

我使用 BQ24725为电池充电。 但电池电压无法充电、始终保持在9.2V。 我的输入电压为12.5V。

您能帮您将原理图作为附件进行查看吗? 另一张图片是电池电压波形。

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    BQ24725A 是主机控制的充电器。 充电启用条件是否正常(数据表第8.4.5节)? 是否已将充电电流和充电电压写入寄存器(数据表第8.5.3和8.5.4节)? 为什么电流具有~3V 脉冲? 这似乎是不对的。 您有相位节点波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    除了 Eric 的评论之外、请查看 Star 的主题、我在该主题中对您的原理图提供了一些评论:
    e2e.ti.com/.../806980

    如果可能、让我们将讨论内容保留在一个线程中、以使事情更有条理。

    此致、
    Angelo