This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:当 VIN 达到设定点时、Vout 下降

Guru**** 2381350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS62088, TPS62821, TPS62802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783303/tps82084-vout-drops-when-vin-matches-setpoint

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: TPS62088TPS62821TPS62802

您好!

我有一个使用 TPS82084生成3.3V 电压的设计。 原理图如下。 输入"VSLOT"通常为3.3V。 该电路旨在为 FPGA 提供安全的3.3V 电压、因为 FPGA 只能承受3.4V 电压。

无论如何、我看到的是、当 VSLOT 非常接近3.3V (如3.32-3.36V)时、82084的输出会缓慢降至0V (大约2分钟)。 这是输出端额外的50uF 电容(未显示)。 电源正在为 LED 和其他设备供电、因此不可能完全关闭。

这仅在我使用特定电源为 VSLOT 供电时发生。 当我使用线性电源为 VSLOT 供电时、不会发生这种情况。 82084在占空比接近100%时是否更容易受到噪声的影响?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您与我们联系、请接受我因周末晚回复的道歉。
    请参阅此应用手册(www.ti.com/.../slyt747.pdf ),更好地了解我们的低功耗直流/直流转换器中的100%模式。

    此外、您能否告诉我您的应用中的典型输出电流是多少?如果您可以提供输入和输出电压的波形以及您说"确定"时所指的电源类型?

    谢谢!
    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Omar、
    感谢您的快速响应。 我已附加了 VIN 和 VOUT 的范围、包括交流和直流耦合。 在所有情况下,都是在82084发生故障时进行了范围内的射击。
    82084的输入电压为3.332V。 82084在开始下降之前的初始输出电压为3.310V。
    就输出电流而言、它非常低。 它只运行几个 LED 和一个小型风扇-绝对低于1A。 可能接近200mA。 我用热像仪查看了82084、它没有变热。
    此致、
    Dave
    输入电压、交流耦合

    输入电压、直流耦合

    以下是82084的所有 VOUT:

    电压降至~1.7V 后:

    长期压降

    输出电压、交流耦合:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    感谢您的回复和电压波形。
    当 Vin 太接近 Vout 时、器件处于100%模式、即使 Vin 小于为您提供所需 Vout 所需的 Vin、min、器件也会将 Vin 连接到 Vout、您应该在探测 Vout 时看到 Vin。 此外、在连接负载的情况下、2分钟是对任何电容放电的很长时间。
    您能否确保输入电压稳定且恒定。 您可能还需要在输入侧添加一个与47uF 电容器并联的1uF 电容器。 此外、您能否描述2分钟内的放电行为? 它是线性的、还是具有一个特定的点、在该点它只会变为零?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、

    感谢您的回答。 我确信 Vin 是稳定且恒定的。 它具有纹波(如交流波形所示)、但仅此而已。 我可以同时捕获具有 VIN 和 VOUT 的迹线。

    我在整个 VIN 上的值为0.1uF、它没有发生任何变化。 我将尝试1uF。

    放电行为如下:Vout 在大约3.110V 的电压下保持稳定一段时间(如30s)、然后开始缓慢下降(如1mV/s)、然后加速(例如10mV/s)、直到达到大约1.7V 左右、此时下降速度较慢、这可能是因为 LED 不再亮起。 我不知道输出实际上是否一直到0V、我可以进行检查。 我没有等这么久。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    感谢您的快速回复。
    请尝试一下、并告诉我。
    此外、PG 引脚是否连接到任何设备? 我很想了解这里的信号在这种情况下是如何工作的。 此外、在这种情况下、您是否还可以探测电感器并共享开关信号? 最后、您有多少个板以及有多少个板存在此问题?

    非常提前感谢、致以诚挚的问候、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、

    我探测了电感器的两侧-从未见过任何开关。 因此、电感器的两侧看起来就像 Vout。 显然、该器件以100%模式启动。 我已经验证过、当我为它提供更多的 VIN 时、它确实会进行调节。 PG 未连接。 而且、我只构建了其中一个电路板-因此1/1有问题。 我到处都使用82084/5 (我们可能已经使用了超过20K 的这些器件)、但我从未使用过100%模式的器件。

    附加的范围更多。 我将同时显示 VIN 和 Vout。 蓝色表示 VIN、黄色表示 Vout。 VIN 不变、Vout 下降。

    请注意、一旦 Vout 开始下降、就会出现一些纹波。 它大约为700Hz、这非常低。 似乎部件正在尝试工作、但它无法正常工作。 上 FET 没有任何电荷。

    上电时的初始条件。 VIN 有一些纹波、但 Vout 和 VIN 的平均值相同

    大约30秒后、输出电压下降、并且具有该奇怪的波形

    1分钟后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我写信告诉您、我仍在处理此主题。
    很遗憾、我还没有为您提供更新。 如果您有任何新的更新、我也希望您更新我。
    我将在本周结束前向您返回最新消息。
    谢谢、此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Omar!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我一直在努力找出这一问题的可能原因,但我无法提出任何问题。 因此、我想请您完成我们的 FA 流程、此流程必须通过提供器件的当地经销商进行。 通常需要数周到一个月或两个月、具体取决于经销商。 我知道这对您来说可能是一段很长的时间。 因此、如果您正在寻找快速解决方案、我建议您查看 TPS62088或 TPS62821。 如果您的负载电流低于1A、您可以查看 TPS62802。 这些是分立式器件(而不是模块)、但尺寸更小、其中一些器件具有固定的3.3V 输出电压版本、可为您节省很少的组件。
    如果您的设计需要任何进一步的帮助、请告诉我!

    此致、
    Omar Hegazi