主题中讨论的其他器件: TPS62088、 TPS62821、 TPS62802
您好!
我有一个使用 TPS82084生成3.3V 电压的设计。 原理图如下。 输入"VSLOT"通常为3.3V。 该电路旨在为 FPGA 提供安全的3.3V 电压、因为 FPGA 只能承受3.4V 电压。
无论如何、我看到的是、当 VSLOT 非常接近3.3V (如3.32-3.36V)时、82084的输出会缓慢降至0V (大约2分钟)。 这是输出端额外的50uF 电容(未显示)。 电源正在为 LED 和其他设备供电、因此不可能完全关闭。
这仅在我使用特定电源为 VSLOT 供电时发生。 当我使用线性电源为 VSLOT 供电时、不会发生这种情况。 82084在占空比接近100%时是否更容易受到噪声的影响?
提前感谢!